This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I、DP83849D 和 DP83849F 之间的差异?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008925/dp83849i-differences-between-dp83849i-dp83849d-and-dp83849f

器件型号:DP83849I

对 D 和 F 器件数据表的快速浏览未突出显示任何差异。

如果我使用 TI 网站进行比较、我会得到以下结果:

即使显示的"灵活端口"差异看起来也不正确、因为有关灵活端口的 TI 应用手册提到了 D anf F 部件...https://www.ti.com/lit/an/snla086b/snla086b.pdf?ts=1623385316436&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83849IF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian 

    感谢您的查询。

    应用手册适用于: 产品适用性:DP83849I DP83849IF

    我不支持光纤、 ID 不支持柔性端口、如果同时支持这两种端口。

    此致、

    Sreenivasa