This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:外壳或环境温度/目录-商用?

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008834/dp83869hm-case-or-ambient-temperature-catalog-commercial

器件型号:DP83869HM

大家好、

你好。

该器件的额定环境温度为-40°C 至125°C、对吧?

此外,此零件的等级为“目录”。 TI 仅提供标准产品的目录。 这是否意味着器件同时属于工业级和商业级、或者 TI 是否具有目录-商业级和目录-工业级分类?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Art 

    感谢您的查询。

    器件的额定温度非常严格。

    是的、您正好在目录项上、目录包括这两者。

    此致、

    Sreenivasa