请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 主题中讨论的其他器件:DP83825
大家好、
我的客户正在评估 DP83825是否可以将电缆距离延长至250m。 客户可以使用 CAT-6等非常好的电缆。 是否需要为 DP83825设置任何配置? 我看到它具有适用于长电缆的均衡、数据恢复和纠错功能。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.