This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:单次触发功能

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008867/tca9517-one-shot-functionality

器件型号:TCA9517

大家好、

TCA9517 (A)是否支持单次触发功能? 我所讨论的单次触发是指快速上升/下降的特性。 单次触发电路监控输入信号并立即更改输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在问 TCA9517A 是否具有单次触发、或者您是否在问 TCA9517A 是否可以支持连接到单次触发?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问 TCA9517A 是否只有一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    不可以、TCA9517 (和 TCA9517A)没有单次(上升时间加速器)。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bobby 的澄清。