This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:关于 LED3

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008633/dp83826i-about-led3

器件型号:DP83826I

HELO E2E、

CRS/LED3引脚在增强模式下设置为 LED3。
LEDCFG 寄存器(地址= 0x460)[复位= 0x650]
我将"LED3 Control"设置为0x0、但在拔下电缆时它会保持亮起。
即使 LED 未连接、LED 也会亮起。
->我想找出原因。

LEDCFG2 (0x469)寄存器仅描述 LED1和 LED2、但当我通过识别 LED3存在而设置该值时、似乎可以设置 LED3的极性。
可以使用它吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    感谢您进行查询并尝试配置 LED。  

    现在可以继续进行测试。

    如果我这边有任何输入、我会向您更新。

    此致、

    Sreenivasa