This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:原理图问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008748/tic12400-q1-schematic-question

器件型号:TIC12400-Q1

各位专家、您好!

我的客户正在使用 TIC12400-Q1进行原理图设计。 我有两个问题要与您一起仔细检查。 谢谢你。

1、可以直接连接 AGND 和 DGND 吗? 我发现 Datasheed 和 EVM 原理图都是这样做的。

2.客户是否可以在 INX 引脚上添加电阻器? 它们在每个引脚处增加220欧姆、可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    1.是的、这是可以的。 如果您的系统中只有一个 GND、则应通过这种方式进行连接。  

    2.电阻器是与开关还是其他组件串联? 它们是否拉至 GND? 这两种方法都可以、我只是很好奇。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    正如 Eric 所说的、单个接地是可以的。  有时、接地端会分开、以帮助隔离电路板和 MCU 本地的数字信号、使其免受在电路板外部开关的模拟输入电缆之一上耦合到系统中的可能噪声的影响。  在布局中、您可能需要确保数字和模拟输入布线彼此分开布线、以避免耦合噪声通过共用接地层。

    串联电阻器不仅正常、而且是首选电阻器。  它们有助于在发生故障或 ESD 事件时限制电流。  在每个输入引脚上添加一个电容器到 GND 也很常见。   有关更多信息、请参阅 TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告。

    此致、

    Jonathan