This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:为什么 B 侧需要偏移电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008776/tca9517-why-is-the-offset-voltage-required-for-b-side

器件型号:TCA9517

大家好、

您能否解释为什么 B 侧必须具有失调电压? 我通读了 DS 和 DS 指定它可以防止发生锁定情况、但我无法理解这一说法。 您能否帮助我了解如果没有失调电压会出现什么问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是一个双向缓冲器、即、一端的低输入会导致另一端的低输出。

    如果没有偏移、低信号将导致两个输出都向两个输入反馈低电平、并且器件永远不会恢复高电平。