This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:泄漏路径和内部二极管结构

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008803/tcan1042hgv-q1-leakage-path-and-internal-diode-structures

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在进行 一个睡眠电流要求非常严格的项目、我们请求您 帮助找出来自 TCAN IC 的泄漏电流。 在器件的睡眠模式期间、将仅存在3.3V 电源、而5V 电源 将处于非活动状态。 STB 将在睡眠模式期间设置为高电平。

在 TCAN1042的数据表中、我们发现待机电源电流最大为17uA  但是、我们想知道当只有 VIO 电源存在并且 VCC 被载入时、TCAN 的整个电流(电源+泄漏电流)、如下代码段所示

CAN_loaded_sleep

如果可能、您可以共享 TCAN1042 IC 的内部车身结构吗? 这将大大有助于我们评估 电路板 CAN 部分的睡眠电流。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwath、

    Vio 和 Vcc 之间没有泄漏路径、因此在此配置中、不会有电流从启用的 Vio 电源泄漏到负载的 Vcc 引脚。  

    只需查看 Vio 的电源以及通过数字输入引脚 TXD 和 STB 的泄漏电流、即可简化计算过程。 如您所述、Vio 在睡眠模式下的最大电流为17uA。 根据数据表、两个输入引脚将组合最大灌电流3uA、同时驱动至 Vio 电平、但在正常设置中通过这些引脚的实际泄漏电流将会更小、因为它们在内部偏置至 Vio。  

    请告诉我、这是否足以用于您的低功耗计算、如果您还有其他问题、请告知我们。  

    此致、
    Eric Schott