This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2944400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008793/tcan1042g-q1-searching-ti-solution

器件型号:TCAN1042G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1044V

大家好、

DIN TCAN 是一款很好的新器件

1.目前有机会取代 TJA1042TK/3-118,是否有推荐的解决方案?

请提供比较表 Thx

交叉参考搜索 建议的 TCAN1044DRBRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    TCAN1042V 将是我们针对该竞争器件的引脚对引脚替代产品。 SON 封装的可耕地器件型号为 TCAN1042VDRBRQ1。 如果不需要 TCAN1042的高总线故障保护和 ESD 规格、我们建议使用 TCAN1044V。  

    有关比较表、请参阅我们的内部 SharePoint。  

    此致、
    Eric Schott