This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 和 ONET4201LD/PA

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201LD, ONET4201PA, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006634/dp83869hm-dp83869hm-and-onet4201ld-pa

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:ONET4201LDONET4201PA

您好!


我使用具有 ONET4201LD (用于发射)和 ONET4201PA (接收)的 DP83869HM 来发送光纤数据。 我有一些问题 :

-我应该放置一些端接电阻(100欧姆或上拉电阻),还是所有电阻都包含在 IC 中 ?

-ONET4201LD 是否可用于低于1GHz 的频率 ? (在10Mbps 下进行一些测试)

- DP83869HM 应使用哪种配置 ? SGMII 到铜缆模式还是光纤模式 ? (1000BASE-T 至1000Base-X)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Alexandre:

    您是否能够提供原理图?

    对于您的应用、请使用 SGMII 至光纤模式。

    我将为您的应用研究合适的终端方案。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    抱歉、我的精度不够、我的远程信息处理尚未完成...


    我的目标是设计速率为1Gbps 的 RJ45到光纤板,如下所示:  
    RJ45到 DP83869HM、ONET4201LD 和 ONET4201PA (SGMII)、ONET4201LD 到二极管、ONET4201PA 到 MAX3267 (和光电二极管)。 (参见附件)

    对于 SGMII、我在0402中只使用两个0.1µF Ω 电容器、并且没有端接电阻器。

    此致、  

    Jean-Alexandre
    e2e.ti.com/.../Laser-card-Ti-forum-shematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Alexandre:

    感谢您提供的所有信息。 由于您需要 RJ45铜缆到光纤连接、因此这是您想要的模式:铜缆到光纤或1000BASE-T 到1000BASE-X

    您必须相应地配置 OP_MODE_DECODE 寄存器。

    端接电阻器的选择将取决于所连接的光纤设备使用的信号。 例如、将 LVDS 转换为 LVPECL。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Alexandre:

    这个主题的帖子已经有相当长的时间了。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请回复此帖子或开始新主题。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。