This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31IDR 和 DS26C31TMX/NOPB 有何区别?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, DS26C31T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007253/am26c31-what-difference-between-am26c31idr-and-ds26c31tmx-nopb

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: DS26C31T

您好的支持 团队

您能告诉我 AM26C31IDR 和 DS26C31TMX/NOPB 有何区别、还是有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31由 TI 提供;DS26C31T 最初由 National Semiconductor 提供。

    它们的设计实际上是相同的、但电气特性略有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队:

    您能否列举一下有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 所说、这些器件具有可比性、但它们的电气特性略有不同。 我看到的最大差异是开关特性。 它们的绝对最大额定值也略有不同、具体而言就是输入电压。

    不过、尽管如此、它们都是四路差动线路驱动器、并且可以实现相同的应用。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否列出一个详细信息表? 例如每个器件的输入电压?  我们的客户在设计时需要这些详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我发现的差异。

                   

    DS26C31                   AM26C31

                      

    最棒的

    Chris