This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297远距离性能

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008764/lmh1297-lmh1297-long-reach-performance

器件型号:LMH1297

您好!

这是"LMH1297:VIN 和 VDD_CDR 组合或分离?"后的延续  通过在 LMH1297和75欧姆布线上添加屏蔽 CAN、我能够提高某些通道的性能。  使用-40dB 损耗电缆时、将输出振幅提高到800mV+%10规格以上仍有显著优势。

在 LMH1297数据表的第9.2.1.2节注释8下,“将 LMH1297配置为 CD 模式。 根据 SDI_IO+和 SDI_OUT+连接的电缆长度、调整 SDI_VOD 输出幅度控制引脚以获得最佳信号质量。 如有必要,可使用寄存器控制来选择更多的调优选项。”  设置 SDI 系统时、调整输出幅度是一个常见的过程、还是期望大多数链路在默认800mV 设置下工作?

LMH1297的第9.2.1.3节使用 PRBS10进行测试。  与较高的多项式相比、是否存在使用 PRBS10的具体原因?

《LMH1297编程指南》提供了有关在 AM0模式下对 CTLE 进行编程的详细说明、但这似乎仅适用于芯片的 FR4 (IN0)侧。  是否可以手动对电缆侧的均衡值进行编程?

最后、我尝试通过一些较长的电缆发送奈奎斯特/时钟模式、但电缆均衡器/CDR 无法锁定。  有什么想法?  较短的电缆能够锁定。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    请注意评论。

    1)。 预计应用可在720mV 至880mV (800mV +/-10%)启动幅值下工作。 如果需要、器件能够以5mV /步长的步长更改输出振幅。 然而、根据 SMPTE 标准、我们被限制在800mV+/-10%、并且我们应该能够在这个范围内运行。 超出此范围的值可能会导致互操作性问题。

    2)。  之所以选择 PRBS10、是因为该图案类似于色条图案、而且随时可用。

    3)。 您是正确的、我们可以在 FR4侧强制设置 CTLE、但在同轴电缆侧、可以连接不同的电缆长度、这是不可能的。

    4)。 根据您的实验、在较长的电缆长度下、我们的带宽受到限制。 电缆的插入损耗会将传入的时钟信号衰减至无法恢复的点。 也许、如果您使用损耗较低的电缆、或者如果您降低时钟频率、这可能会延长电缆长度。

    此致、Nasser