This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:什么是 Helpme #6360

Guru**** 2909130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007765/tusb212-what-is-helpme-6360

器件型号:TUSB212

尊敬的先生:

以下链接中的"What is helpme #6360"。  

请问这是什么意思?

TUSB212:无法识别 USB 主机模式。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

       Helpme 是用于跟踪客户问题的 TI 内部系统。 Kim Andy 在 E2E 和 Helpme 系统上提交了相同的问题。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的评论。

    您能否告诉我 E2E 上同一问题的链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

       您可以访问帮助吗? 如果是,我可以提供您的电子邮件地址吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、请参阅以下电子邮件地址。

    dexter.choi@arrowasia.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件