This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:是否有任何方法可以调节共模电压?

Guru**** 2526550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008533/ds160pr410-is-there-any-way-to-adjust-the-common-mode-voltage

器件型号:DS160PR410

大家好、

我了解 RX 侧的共模电压为2.5V。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863934/ds160pr410-ds160pr410-dc-coupling/3207400?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=DS160PR410%20common#3207400

是否有任何方法可以调节共模电压?
我认为没有、但希望在情况下确认。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    如您所述、这是不可能实现的。DS160PR410主应用用于 PCIe、其中 TX 和 RX 上必须有交流耦合电容。 交流耦合的优势在于、由于共模电压差异、我们无需担心电源定序和负侧效应。 总之、交流耦合是高速信号设计的首选。

    此致、Nasser