This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:使用外部时钟源

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007695/tusb8020b-using-an-external-clock-source

器件型号:TUSB8020B

大家好、

数据表显示了以下内容。
--------------------------------------------
8.3.4.2输入时钟要求
当使用诸如振荡器的外部时钟源时、基准时钟应该具有±100PPM 或者更佳的频率稳定性、并且在应用 USB 3.0抖动传递函数后、绝对峰峰值抖动少于50ps 或者少于25ps 峰峰值抖动。 XI 应连接到1.8V 时钟源、而 XO 应保持悬空。
--------------------------------------------
使用1.8V 时钟源时是否需要 VIH/VIL?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K:

       已分配 TT 并将很快得到回复。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢你的答复。
    我将等待您团队的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    对于1.8V 时钟源、VIH = 1.35V、VIL = 0.4V。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的支持。
    我相信1.35V 和0.4V 是以下红色部分。
    是否有 VIH (max)和 VIL (min)的值?


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    Vilmin 为0、Vihmax 可假设为1.8V + 10%或1.98V

    此致、

    JMMN