This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141的布线阻抗...

Guru**** 2585895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008475/sn65dp141-trace-impedance-of-sn65dp141

器件型号:SN65DP141

尊敬的 Sirs:

我对 DP141的建议阻抗有疑问。

在数据表第24页中、应用原理图显示阻抗为90欧姆。

在前面提到的布局指南部分、差分 阻抗为100欧姆。

在客户方面、芯片组供应商建议使用85欧姆。

客户对应该遵循哪一项感到困惑。

请帮助验证!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在源和 DP141之间、我将遵循芯片组供应商推荐的差分85 Ω。

    在 DP141和 DP 连接器之间、我将遵循差分100 Ω 的 DP 规格建议。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复!

    但如何解释第24页 中的90欧姆建议 IF DP 规格。 为100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定为什么原理图显示90欧姆。 根据 DP 规格、它要求差分阻抗为 100欧姆+-10%。

    谢谢

    David