This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:DP v1.4和高达7680*4320@60Hz 的分辨率

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008713/ts3dv642-dp-v1-4-and-resolution-up-to-7680-4320-60hz

器件型号:TS3DV642

您好、Sirs、

我是否可以知道 TS3DV642能够或者不支持高达7680*4320@60Hz (8.1Gbps)的分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TD3DV642支持8.1G 的 DP1.4开关。 您可能还需要在输出端考虑使用 DP 转接驱动器(DP141/DP142)来实现信号完整性补偿。

    谢谢

    David