This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:A 侧用于从器件、B 侧主器件应用

Guru**** 2832745 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008105/tca9509-a-side-for-slave-b-side-master-application

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好!

我们的客户计划将 TCA9509 A 侧用作从器件、3.3V VCCA、B 侧用作主器件5V VCCB、连接到 HDMI DDC 端口。 您是否会告诉我们该应用是否存在潜在问题?
TCA9517 B 侧针对 HDMI DDC、5V、A 侧针对从器件、3.3V VCCA 进行了测试、但存在违反 DDC 电容规格的问题。 您能不能告诉我们、如果他使用 TCA9509 B 侧作为 HDMI DDC 端口、我们需要注意类似的问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    TCA9517的 B 侧具有静态电压偏移、可将信号保持在~500mV 的低电平、这会导致测试设备提供更高的电容值(假值)、 该静态偏移不在 TCA9509的 B 侧、因此如果在 TCA9509的 B 侧执行测试、这不会导致问题。 (TCA9509的一侧具有偏移)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 我知道 TCA9509的 A 侧或 B 侧都可以连接到 HDMI 连接器。

    在数据表的第1页简化版原理图中、A 侧连接到主器件、B 侧连接到从器件。 是否可以将从器件连接到 A 侧、将主器件连接到 B 侧。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    此中继器是双向的、不关心通信源自哪一侧。 由于 EN 引脚的位置、简化版原理图以这种方式布局、这很可能由系统领导控制。 两侧 I2C 引脚之间的唯一区别是 Bobby 所描述的静态电压偏移。 这也会导致不同的输出电压电平、如果器件具有特别严格的输入范围、这可能会影响哪些器件可以连接到 A 侧。 您应该检查所使用的 I2C 器件的低电平输入电压范围、以确保中继器的低电平输出足以使其识别信号。 如果输入阈值与 A 侧输出兼容、则任一侧均可用于任一器件。  

    此致、
    Eric Schott