This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046BVF

Guru**** 2933440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008137/tusb2046b-tusb2046bvf

器件型号:TUSB2046B

我们将  TUSB2046BVF 用于 USB 集线器。

我们使用的组件与 TI 推荐的组件相同  

它每次都处于挂起模式。

R75和 R76替换为27E 、R87替换为15K、c199替换为1uF

它每次都处于挂起模式,即使连接了某些挂起器件或任何设备也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuva、您好!

    时钟是否启动?  我在晶体电路上看不到负载电容器或串联电阻器。

    您能否检查 DP0和 DM0的线路状态?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们  通过隔离我的处理器部件将 DP0和 DM0直接连接到 PC 时、它开始正常工作。

    此时、时钟开始工作并检测所有端口 、而不会出现任何问题。

    但是,当我将 DP0和 DM0线路连接到处理器时,处理器不枚举,它直接 进入挂起模式。

    供参考我们使用 Quectel 的 SC20模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 DP0/DM0线路状态?

    处理器模块是否支持集线器?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP0和 DM0的状态与我们的处理器进行比较、第二次集线器进入 挂起模式。

    我只会得到上拉电压、而示波器也没有变化。

    是的、处理器支持集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦集线器在 DP 上断言其上拉电阻器、主机应发送一个 USB 复位信号。  会发生这种情况吗?  主机是否看到连接事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会发生这种情况。

    我们甚至无法检测与此类似的任何日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DM0为低电平时、您是否在 DP0上看到3.3V 上拉电阻?  主机应识别它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 DP0上获得3.3V 上拉电阻、而 DM0为低电平。

    但我们没有得到任何日志  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是主机/处理器的问题。  集线器只 能启用上拉电阻、并等待来自主机的 USB 复位和信号启动。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下、 无论如何、如果 有其他线索、请保持我的发帖