This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:有关 TUSB8043A 应用的一些问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007924/tusb8043a-some-question-for-tusb8043a-application

器件型号:TUSB8043A

大家好、

我对 TUSB8043A 应用有一些疑问、详细说明如下:

1)我们的应用是连接外部设备、例如键盘、鼠标和 USB 摄像头、需要为其供电(不支持电池充电功能)。 它只是一个常规应用。   是否 需要为此应用使用外部 EEPROM?

2) 2)从数据表中、我知道一些 I/O 定义由 PU 或 PD 标记。  这是否意味 着内部有 PU 或 PD 电阻器?

3) 3)引脚45被命名为 AUTOENz/HS_SUSPEND、此引脚的说明为"自动充电模式启用/HS 暂停状态"。  自动充电模式启用是否指的是电池充电功能?

4) 4)我们可以从数据表中看到 TUSB803A 的典型电流值、但没有最大值。 对于电路设计、 我知道 最大值吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    外部 EEPROM 是可选的、不是必需的。

    2. 是的、IO 列中的 PU/PD 符号指示内部上拉或下拉。

    3. 是的、AUTOENz 会影响电池充电功能的工作方式。

    4. 要获得最大电流消耗,请在标称值中加上20%。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复、我将 在 设计中考虑这些因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    JMMN