This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:双相标记编码(BMC)功能?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25750, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008380/tps25810-biphase-mark-codding-bmc-capability

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS65987D

大家好、

我有一位客户在使用 TPS25810 EVM、对 TPS25810有一个简短的问题:

您能否确认此部件不用于在其 CC 线路上进行任何 Biphase Mark Coding (BMC)通信? 我的理解是、CHG 和 CHG_HI 引脚(EVM 上的 J8和 J11)仅控制 IC 中 CC 线路上拉电阻器(或等效电流源)的值。 我的理解是否正确?

谢谢、J.Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您的理解是正确的。

    如果您的客户想要在 其 CC 线路上实现双相标记编码(BMC)通信的设备,则需要使用 TPS25750或 TPS65987D 等设备。 如果他们只需要一个器件来控制 CC 线路上的 Rp、则 TPS25810将是正确的器件。