This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:使用 LMH0302作为具有75欧姆输入和输出的视频驱动器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008411/lmh0302-use-lmh0302-as-a-video-driver-with-75-ohm-input-and-output

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0397

当输入是单端75欧姆输入时、我可以使用 LMH0302来驱动电缆吗?  是否将 SDI#悬空或以75欧姆接地端接它?  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    我看到您的方法有两个问题:

    1)。 LMH0302输入是差分100 Ω 或单端50 Ω 输入。  

    2)。 LMH0302类似于缓冲器或75欧姆驱动器。 由于其输入端的信号完整性问题、它不会清除任何非理想性。 因此、您不会在其输入端获得干净的信号。 我不知道您的应用、但您可以使用 LMH0397从75欧姆信号接收信号、并通过75欧姆输出进行传输。

    此致、Nasser