This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:防辐射信息请求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008332/ds16f95qml-sp-rad-hard-info-request

器件型号:DS16F95QML-SP

我正在尝试确定 DS16F95QML-SP 器件的辐射额定值。 从辐射报告中可以清楚地看出、对于高剂量率、它的额定 TID 为300kRad。 我正在阅读 ELDRS 报告、但我无法判断 ELDRS 的额定值是多少(低剂量率下的 TID)。

此外、我查看的是 SEI 估算文档、但无法判断此器件的 LET 评级是多少。 考虑到本文档提供了估算值、我还不确定该器件是否具有 SEA 评级?

最后、您对此器件是否有任何中子位移测试数据?

器件链接: www.ti.com/.../DS16F95QML-SP

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、

    TI 将 DS16F95QML-SP 的额定值为300krad、但未指定剂量率。  辐射批次验收测试(RLAT)在高剂量率(HDR)下对每个批次进行300krad 的测试。   这是一种数字产品、HDR 测试足以满足 MIL-STD-883方法1019中的非线性产品要求。  

    低剂量率测试由 TI 外部人员执行、达到30krad、表明 HDR 和 LDR 之间没有与该水平的差异。  有关更多详细信息、请参阅白皮书中的参考文献。

    TI 尚未对 DS16F95QML-SP 执行重离子测试、也没有看到产品的额定值。  同一张纸上确实有一些 SE见 测试结果。  请注意、这是纯双极性产品、因此 SEL 是意外的。