This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287:DS90CR287

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR285, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008363/ds90cr287-ds90cr287

器件型号:DS90CR287
主题中讨论的其他器件:DS90CR285

我的问题是使用 DS90CR287和 DS90CR285接收 器、根据数据表、TTL/LVTTL 输入在1.8V 时能否正常工作。 引脚5 (我有使用1.8V O 输出的摄像头、尝试避免使用转换逻辑、布板空间受限)

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    该器件仅使用3.3V 逻辑、而不是1.8V。 如果您可以提供有关您的应用要求的更多详细信息、我们可能会为您推荐可支持1.8V 逻辑的替代器件  

    此致、

    Casey