This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211能否涵盖此类拓扑?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008254/tusb211-can-tusb211-cover-such-topology

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件: TUSB216I

您好!

有一个 USB2/480Mbps 应用、其拓扑如下所示、包括布线长度和每级的指定损耗。  TUSB211能满足它的要求吗?  为了获得更好的性能、应该将 TUSB211放置在什么位置?  如果没有、应改用哪种解决方案?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我建议在这里使用 TUSB216I。 TUSB216I 应靠近插入器板上的 Type-C 连接器放置。