This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1400:保护 SN65HVD230D

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400, SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007977/tvs1400-protecting-sn65hvd230d

器件型号:TVS1400
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230

您好!

TVS1400保护器件是否非常适合保护以1Mbaud 工作的 SN65HVD230D?

击穿电压和钳位电压似乎足够了。

我需要按照 IEC 61000-4-2标准对 SN65HVD230进行保护、使其达到至少±15kV。

谢谢你。

此致、

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我不建议将 TVS1400用于此应用。 它主要是浪涌保护器件、不适用于上升时间较短的数据信号。 它具有压摆率限制、在这种限制下、如果压摆率增加到超过2.5V/us、器件将开始泄漏大量电流。  

    遗憾的是、我们目前没有任何用于 CAN 的 ESD 器件。 然而,我们正在制定一个。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的详细解释。

    您是否有另一个能够保护 SN65HVD230线路@1Mbaud 的 TVS 器件?  

    即使它不是为 CAN 和/或我们必须在每个 CAN 信号上使用一个。

    非常感谢。

    此致、

    Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    遗憾的是、我们没有。 SN65HVD230的 CANH 和 CANL 线路可能会受到高达16V 的总线故障的影响、我们目前没有该故障的器件。  

    此致、

    Matt