This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:保护 IC 的测试用例

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008275/tpd8s300-test-case-of-protection-ic

器件型号:TPD8S300

尊敬的团队:

我的客户想知道如何 对这种保护 IC 进行一般性认证。

他们计划对其进行 ESD 测试(IEC61000-4-2)和浪涌测试(IEC61000-4-5)。

但仍想知道他们是否应该执行任何其他测试用例。

你有什么想法吗?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我唯一能想到的另一项测试是在协商高电压协议时将 VBUS 和 CC 直接短路。