This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C450:外部振荡器选择

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005956/tl16c450-external-oscillator-selection

器件型号:TL16C450

尊敬的 TI 团队:

对于 TL16C450、我们要求 UART 波特率为 9.6kbps、38.4kbps、115.2kbps。

请告诉我们  、我们是否最好使用具有+/- 50ppm 的3.072MHz 振荡器部件(SG-8018CG 3.0720M-TJHSA0)、以便我们的应用支持所有这些波特率。

此外、如果您有一些更好的 OSC/XTAL 器件、请向我们推荐它们。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijeet、

    该振荡器应该可以、主要要求是您的时钟需要比您需要支持的最快波特率快16倍。 115.2kbps 意味着您需要1.8432M 或更大的时钟输入。 您只需相应地修改 DLL/DLH 寄存器即可。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  
    感谢您的回复。

    明白了。 如果我们使用  1.8432MHz 振荡器、 则   需频率为115200时、除数为1。

    请帮助我清除这个疑问;如果我们要使用  3.072MHz 振荡器、 我们将针对   所需频率=115200的分频值=1.667 (假设它为2)、 该分  频值的范围为1到(2^16 - 1)。 但误差百分比将达到19.97%、这是否适合  继续执行此配置?

    如果我错了、请纠正我的问题、还请向我们建议 稳定性因子、 要选择的振荡器/ XTAL 器件的负载电容、或任何特定器件型号 /振荡器频率、您希望为我们的应用建议我们。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artijeet、

    我认为失配/误差的计算方法是执行(115200-96000)/115200 = 16.7%
    96000 = 3.072MHz/(16x2)  // DLL 除数2和器件采样率16倍

    我相信如果您有一个较大的数据包,这可能会导致采样错误,这不会考虑其它 UART 设备波特率不匹配的差异....

    我认为您的担忧是有效的,我们可能应该尝试将误差至少限制在 5%以下... 假设另一个器件也为5%
    本文讨论裕度、但假定数据字节数据包为9位: https://www.robotroom.com/Asynchronous-Serial-Communication-2.html

    可能比18.432MHz 振荡器更好的是、最大波特率的10倍: 这里的 Digikey 选项链接(单击"我")

    这将为我们提供9.6k = 120、38.4k = 30和115.2k = 10时的分频值整数值、因此理论上我们可能会有0%的误差。  

    "  选振荡器/ XTAL 部件的稳定性因子、负载电容"

    您选择的振荡器不应需要负载电容器、因为您不使用晶体。  我记得、当您尝试创建自己的振荡器电路时、稳定性因子是您计算的、这不是您要做的、因为它已经包含在您的振荡器中。 振荡器的负载电容是我们器件 XTAL1的输出和输入之间的疑似容性负载、一些振荡器数据表可能会规范与该负载电容值相关的驱动强度。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、
    感谢您的建议。

    我们选择了 XO。 规格:OSC、XO、18.432MHz、+/-20ppm、3.3V、 CMOS、15pF、SMD;  
    希望这对我们有所帮助。