主题中讨论的其他器件: TCAN1043、 TMS570LS1224
我将 TCAN1043-Q1与 TMS570LS1224PGE 器件搭配使用。
我可以使用 TCAN1043获取 TMS570/任何 MCU 器件的 CAN 通信代码示例吗?
我是初学者,请 告诉我需要遵循的顺序 。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 TCAN1043-Q1与 TMS570LS1224PGE 器件搭配使用。
我可以使用 TCAN1043获取 TMS570/任何 MCU 器件的 CAN 通信代码示例吗?
我是初学者,请 告诉我需要遵循的顺序 。
您好、Sakthi、
该论坛拥有接口器件专家、因此我们非常熟悉 CAN 等接口标准的物理协议和低级协议。 MCU 论坛在软件示例和处理器配置方面可能具有更多专业知识。 我已将您的主题转移到 Sitara 团队、以便您可以从他们的团队获得一些见解。
同时、这里有一个指向我找到的一些资源的链接、这些资源用于 使用此 MCU 系列的 CAN 节点配置和 CAN 总线引导加载程序。 虽然看起来它们没有关联的演示代码、但它们将帮助您更深入地了解 CAN 控制器配置。
如果您对 TCAN1043-Q1器件、CAN 物理层或低级协议层有任何疑问、请告诉我。 我将继续关注此类问题、以帮助解决这些问题。
此致、
Eric Schott
您好、Sakthi、
TCAN1043 CAN 收发器支持 CAN 和 CAN FD。 TMS570没有内置 CAN FD 控制器、因此我附加的示例仅用于具有中断的常规 CAN 通信。 MCU 是 TMS570LS1224、具有三个 CAN 模块。
1:CAN1 mailbox1配置为传输、CAN2 mailbox2用于接收。 这两个邮箱的消息 ID 为123。
2.扩展 ID 格式(29位 ID)用于这两个邮箱
波特率为500KB
1/#2/#3在 canInit()(can.c)中配置