This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TMS570 MCU 的 TCAN1043代码示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007625/tcan1043-q1-tcan1043-code-example-for-tms570-mcu

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043TMS570LS1224

我将 TCAN1043-Q1与 TMS570LS1224PGE 器件搭配使用。

我可以使用 TCAN1043获取 TMS570/任何 MCU 器件的 CAN 通信代码示例吗?  

我是初学者,请 告诉我需要遵循的顺序 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    该论坛拥有接口器件专家、因此我们非常熟悉 CAN 等接口标准的物理协议和低级协议。 MCU 论坛在软件示例和处理器配置方面可能具有更多专业知识。 我已将您的主题转移到 Sitara 团队、以便您可以从他们的团队获得一些见解。  

    同时、这里有一个指向我找到的一些资源的链接、这些资源用于    使用此 MCU 系列的 CAN 节点配置和 CAN 总线引导加载程序。 虽然看起来它们没有关联的演示代码、但它们将帮助您更深入地了解 CAN 控制器配置。  

    如果您对 TCAN1043-Q1器件、CAN 物理层或低级协议层有任何疑问、请告诉我。 我将继续关注此类问题、以帮助解决这些问题。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    TCAN1043 CAN 收发器支持 CAN 和 CAN FD。 TMS570没有内置 CAN FD 控制器、因此我附加的示例仅用于具有中断的常规 CAN 通信。 MCU 是 TMS570LS1224、具有三个 CAN 模块。

    1:CAN1 mailbox1配置为传输、CAN2 mailbox2用于接收。 这两个邮箱的消息 ID 为123。  

    2.扩展 ID 格式(29位 ID)用于这两个邮箱

    波特率为500KB

    1/#2/#3在 canInit()(can.c)中配置

    e2e.ti.com/.../TMS570LS1224_5F00_CAN_5F00_Interrupt.zip