This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:原理图审阅

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007999/tcan4550-q1-schematic-review

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、

DIN TCAN4550RGYRQ1是一款很好的新器件

1.我想与您确认 、TCAN4550RGYRQ1在正常工作下的最大输入电流是多少? 我想从侧面确认 LDO 的规格

2、请帮助检查此 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo、

    我已将此主题分配给一位专家、他们将作出相应的响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    [引用 userid="475887" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007999/tcan4550-q1-schematic-review ]1. 我想与您确认、TCAN4550RGYRQ1在正常 运行时的最大输入电流是多少? 我想从我的一侧确认 LDO 的规格

    数据表在数据表电源特性表中的 ISUP 参数中列出了不同模式和条件下的最大电源电流。  在正常总线负载(RL = 60欧姆)条件下、显性位期间的最大正常模式电源电流为80mA。  在 RL = 50欧姆的最大总线负载下、最大电流为90mA。  这两个规格在 VCCOUT 上都没有负载。  如果使用 VCCOUT LDO、则需要将该电流添加到 ISUP 电流中。  

    我不确定您需要澄清哪些规格。  内部 LDO 为集成 CAN 收发器提供5V 电压、并可为 MCU 等外部负载提供高达70mA 的额外电流。  LDO 规格列在数据表电气特性表的 VCCOUT 电源端子部分。  如果有具体问题、请告诉我。

    [引用 userid="475887" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007999/tcan4550-q1-schematic-review ]2、请帮助检查此 SCH、THx

    原理图看起来不错。  但是、我强烈建议在 OSC1引脚和晶振之间添加一个串联电阻器。  这通常称为串联阻尼电阻、有助于优化电路以实现最佳性能。  TCAN4550-Q1支持晶体和单端时钟。  

    如数据表中所述、当使用单端时钟时、OSC2引脚应接地、以便器件可以检测到此引脚上的"低电压"并禁用皮尔斯振荡器放大器、从而不会与输入时钟发生冲突。  如果晶体和负载电容器未正确平衡和优化、则晶体 OSC2侧振荡波形的电压电平可能会因尺寸而异、并可能降至低于单端时钟检测阈值并禁用放大器。

    串联阻尼电阻有助于调节电压电平并减小流经晶体的电流、从而实现最佳电容值和更低的驱动电平。

    我建议现在添加一个0欧姆电阻器、如果需要、可以在稍后用更合适的值替换该电阻器。  每个晶振和 PCB 布局都不同、因此应评估和优化电路。  有些应用不需要电阻器、但有些应用需要电阻器、我们看到50欧姆至100欧姆之间的典型值就足够了。  如果设计中未包含该电阻器、则必须通过增大电容值进行所有调整、这会影响晶体的频率和驱动电平。

    此致、

    Jonathan