This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD20:需要推广合适的器件

Guru**** 2854010 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008226/sn65hvd20-need-to-promote-suitable-part

器件型号:SN65HVD20
主题中讨论的其他器件:THVD1429

尊敬的:

您能不能,推广 RS-485芯片,请求参数:长度为500m 数据速率可达到以上1Mbps、并具有浪涌保护功能   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据速率不仅受收发器的限制、而且受电缆长度的限制。 如果电缆过长、收发器将无法提供帮助。

    使用搜索功能。 这显示了具有大约1Mbps 的5V RS-485收发器:
    www.ti.com/interface/rs-485-rs-422/products.html#p994=1;1&p993=1;1&p1065=Half&p976max=1;5&p0nom=5;5

    "浪涌保护"是什么意思? 搜索功能显示了 ESD ("IEC 61000-4-2")和直流电压("故障保护")的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    正如 Clemens 所说、电缆长度会影响任何 RS-485收发器:如果过长、没有重要的系统设计注意事项、收发器就没有帮助。

    就集成了1MBps 以上和浪涌保护功能的器件而言、THVD1429是一个选项。

    此致、

    Eric Hackett