This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:VDD 在 VCC (TD1)参数之前稳定

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1008265/tmds181-vdd-stable-before-vcc-td1-parameter

器件型号:TMDS181

设计

在 TMDS181中, VDD 在 VCC 之前有一个稳定的参数,称为 TD1,它是0 - 200us。 我的客户对为什么会有这种限制感到困惑?   

VDD 可以与 VCC 同时加电、还是在 VCC 稳定之前仅提前200us?

由于一个电源为1.8V、另一个电源为3.3V、为了满足 (TD1)时序要求、客户需要为这两个电源轨提供专用电源。

谢谢  

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月

    在数据表状态中: 如果 OE 在 VDD 和 VCC 稳定前保持低电平、则无需电源轨序列。

    因此、如果 OE 较低、则 TD1无关紧要、您只需满足 Td2。 OE 在 Vcc 和 Vdd 稳定后保持100us 的低电平。

    谢谢

    David