This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:您能帮您回顾一下化学图设计吗?

Guru**** 2937070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007904/tusb4041i-could-you-pls-help-review-the-chematic-diagram-designing

器件型号:TUSB4041I

e2e.ti.com/.../4606.TUSB4041I.pdfCould您可以帮助查看化学图设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小福:

        我们将在明天对其进行审查并提供反馈。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    原理图反馈:

    客户不应在其附近包含 J13连接器或上拉电阻器-这在 TI 工厂外不有用。

    下游端口上应具有更大的大容量电容、以防止压降。

    如果使用 EEPROM、则应为16K 或更低。

    当前原理图 复制了每个可能设置的开关设置、客户应删除不受支持的选项。

    根据应用的不同、端口上的机箱接地和数字接地可能直接短接。

    此致、

    JMMN