This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:10BASE-T 至10BASE-T1L 转换器

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007436/dp83td510e-10base-t-to-10base-t1l-converter

器件型号:DP83TD510E

大家好、

我需要创建一个具有 RJ45连接器的10BASE-T 转换器、然后使用10BASE-T1和上述 PHY 通过一个长对进行路由。 在另一端、相同的单元将其转换回 RJ45。 我有以下问题

1) 1) DP83TD510E 数据表建议 Phys DP83822/DP83826用于此目的、但它们在全球范围内处于缺货状态。 PHY DP83848是否合适、或者是否有人推荐合适且可用的 PHY?  

2) 2)我计划根据 DP83TD510E 数据表的图7-3使用 RMII 连接两个 PHY。 数据表列出了连接、但并未真正给出任何其他注意事项。 除了使用 RMII 捆绑 PHY 以使其工作、以相同的速度和全双工运行外、我还需要做什么其他事情吗?  

3) 3)我正在等待技术支持、为我提供一个示例原理图、说明如何使用同时承载功率的单对10BASE-T1L、但这需要很长时间。 有人有示例原理图吗?  

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ED、  

    感谢您的查询。

    您应该能够为您的应用配置 DP83848。

    我没有关于可共享的数据线路供电的示例原理图。

    请检查这是否有帮助  

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiduet1?keyMatch=SINGLE%20PAIR%20POWER%20OVER%20ETHERNET&tisearch=search-everything

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Streamenivasa、

    感谢您的回答。 当然、这解决了1)

    关于2)、您有什么意见吗?

    这个链接有点有用、它适用于100BASE-T 而不是10BASE-T1、但我认为有很多相同的原则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ED、  

    图中显示了整体互连。 接口应与抽头配合使用。 确保电源和晶振要求和端接值符合建议。

    此致、

    Sreenivasa