This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:具有电子负载的 USB PD 灌电流设计

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007749/tps65988-usb-pd-current-sink-design-with-electronic-load

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他部件: TPS25750TPS25750EVM

你(们)好。  

我们目前正在设计测试仪板、 基于 USB Type C 的电子负载  、以测试我们的产品 基于 USB Type C 和 USB Type A BC 1.2的器件(一种移动电源、但规模巨大)。  

电子负载的作用是模拟实际负载、例如笔记本电脑 USB 充电端口、移动充电端口等。方法是在不同的配置(5V 3A、9V 3A、20V 3A 等)下吸收和耗散功率。   

为此、我计划在 灌电流模式下使用 TPS65988 (如果可用、请建议使用任何替代方案)。   

 

我要附上一个粗略的方框图  

a)输入来自基于 USB Type C 的移动电源、能够提供80W (基于系统配置检测/协商)  

b)应通过控制 TPS65998、并通过 I2C 控制 MCU 来设置系统配置  

C)我们有一个处于 CC 模式的电子负载来灌入电流  

问题:  

a)上述解决方案是否最佳(否则请建议一个替代方案)?

b) TPS65988是否附带预编程的固件以及通过 I2C 控制配置文件所需的工作量。  

续  

我们还有一些来自电池组的 USB A BC 1.2支持端口。 我是否可以使用相同的设置、不同之处 是、将使用 D+ D_线路进行握手。 是否有任何 I2C 可配置寄存器可用于设置最大电流? 假设为5V 3A。 (电流水平应 由电子负载控制)   

 

提前感谢  

-MI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MI、

    如果您不需要 DisplayPort 等交替模式、我还建议查看 TPS25750器件。 这是我们的新器件、我认为您可以将其用于您的应用。  

    对于固件、是的、PD 控制器已经包含一些默认配置、但这只能提供基本功能或配置。 因此、我们提供了一个 GUI、该 GUI 将显示所有寄存器配置、并使为您的应用配置 PD 控制器变得更简单。  

    如果您尚未进行 PD 设计、我还建议您观看培训视频、这些视频 可在产品页面底部以及一些应用手册中找到。 您是否还拥有适用于此器件的 EVM? 如果没有、我们提供了 TPS65988EVM 以及 TPS25750EVM、您可以先对其进行测试。

    谢谢、

    哈里