This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个 LVDS 信号为一对电线供电

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92001, SN65LVDS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007543/more-than-one-lvds-signals-to-feed-one-pair-of-wires

主题中讨论的其他器件:DS92001SN65LVDS180

您好!

  我要做的是、按照通常使用 RS485的方式连接多个板(2到4)。

  所需的是具有高 Z 输出(输出使能)的 LVDS 收发器。

  信号来自连接板的 SPI 器件的 MOSI、传输到处理器。

  因此、当 CSn 为低电平时、收发器应为低 Z、当为高电平时、应为高 Z。

  是否存在某种 IC?

  谢谢你。

塞尔日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gals 和伙计们、

    今天我发现我要寻找的 IC 看起来像 DS92001收发器。

    我想知道同一个 IC 是否存在 TTL 输入而不是 LVDS 输入。

    我还发现我所寻找的是 BLVDS 标准、而不再是 LVDS。 我弄错了吗?

    祝你度过美好的一天!

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serge、

    您能否共享一个简单的方框图以更好地说明您所寻找的内容? SN65LVDS180是一款具有驱动器和接收器使能功能的 LVDS 收发器。  

    此致、

    I.K.