This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:错误 VBUS 电压

Guru**** 2850150 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2705C, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007111/tps65981-errant-vbus-voltage

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: PCM2705C

e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_RCLAMP0582_5F00_CONNECTIONS.pdf

您好!

我们的电路板设计同时使用 TPS65981和 PCM2705C 从 iPad 提供5V、3A 充电和 USB 音频。   所有原型/试验电路板测试工作正常、与我们的最终电路板相同、但最终电路板设计使用了一些 Semtech RCLAMP0582N.TCT ESD 二极管阵列来保护 USB 数据和 CC 线路。

问题是我们的最终电路板无法识别 iPad 或开始为其充电。  

下面 是有关该设计的更多背景信息:

  • 最终设计/项目将 iPad 固定到位、iPad 永久插入到我们的板中。  换言之、我们设计的电路板在未插入 iPad 的情况下不会通电、我们也不会反转 USB Type C 连接。
  • PCM2705C 采用为 TPS65981 3.3V 输入供电的3.3V 电源供电、并采用相同的3.3V 电源自供电。
  • PCM2705C USBD+信号有一个到这个3.3V 电源的上拉1.5k Ω 电阻器。
  • 由于电路板布线/轮廓限制、我们未使用 TPS65981 USB 顶部/底部多路复用器。  相反、我们将 USB Type C 连接器 A6连接到 B6 (USBD+)、将 A7连接到 B7 (USBD-)。 然后、它们直接连接到 PCM2705C USB 数据输入。

下面是我已经完成的一些故障排除:

  • 我测量了所有 TPS65981稳压器输出和3.3V 输入、它们都在数据表中指定的范围内。
  • 然后、我探测 TPS65981的 VBUS 输出、无论是否插入 iPad、测量值都在2-3V 左右。  这是一个问题 、因为未插入器件时 VBUS 应该为~0V。

这个错误/泄漏的 VBUS 电压是导致 iPad 无法识别/充电的原因、因为插入时应该没有 VBUS 电压。

我的理论是、导致问题的原因是 RCLAMP0582N.TCT。

由于 TPS65981尝试在未连接任何器 件时保持 VBUS 电压~0V、因此我认为 PCM2705C USB D+ 1.5K Ω 上拉至3.3V 电压将会将部分 RCLAMP0582N.TCT 二极管驱动回 TPS65981 VBUS 输出。  请参阅随附的方框图。  

我希望 TI 设计工程师能够提供有关我的理论的想法/评论、或提供有关这种错误的 VBUS 电压来自何处的其他想法?   

谢谢、

Ben Schroeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上另 一个 e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_VBUS_5F00_Leakage_5F00_Path.pdfdiagram、其中显示了我认为通过 RCLAMP0582N.TCT 的泄漏路径。

    感谢 TI 设计工程师的任何想法和支持。

    谢谢、

    Ben Schroeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    D+/D-电压是多少? 根据下面摘录的 PCM 数据表、如果 VBUS 处于非活动状态、D+上拉电阻不应存在。 即使在 VBUS 不存在的情况下、您也会连接3.3V 电源。