This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1982:寻找支持4k60视频的 Genlock IC

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006180/lmh1982-looking-for-genlock-ic-which-supports-4k60-video

器件型号:LMH1982

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户问题如下所示:
"我看到了 LMH1982、但它不支持4k60视频。

我要与视频分频器 IC 一起使用的 genlock 应用仅处理 V_sync 而不是 H_sync。 但是、LMH1982也使用 H_SYNC、因此受带宽限制。

我希望您能找到接受4k60的器件... 或使用 lmh1982仅具有 v sync 以允许4k60的方法。"

希望您能帮助我们。

非常感谢。

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    在'Genlock'模式下、使用 H_SYNC。 是的、如果使用 V_SYNC 来代替 H_SYNC、这将受到限制、因为假设 VCXO 输入为27MHz -采用10MHz - 27MHz 之间的格式。

    有些替代器件确实提供"锁止"功能、但遗憾的是、这些器件不属于我们的工程师组。 让我尝试让他人加入此请求、并尝试找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。
    是的、请有人回复此请求、以便我们的客户也会得到更新。
    我们将期待着。  

    请保持安全并谨致问候。

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    Aaron 仍在处理此问题、请继续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我已移动请求。 当客户正在寻找具有更开放的锁相功能的器件时、请帮助支持此客户请求。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    很抱歉,我的答复延误了,昨天才引起我的注意。

    遗憾的是、我们对您的应用可能兼容的器件的了解有限、目前无法提出建议。 请访问 TI.com 和产品选择器工具、查看 可尝试使用的器 件并查找适合您需求的器件。

    此致、

    Ralph