This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:是否可以通过 USB 集线器对 SPI 闪存进行编程?

Guru**** 2766875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007722/tusb9261-is-it-possible-to-program-spi-flash-via-usb-hub

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

大家好、

是否可以按照以下章程并借助 TUSB926x FlashBurner 对 TUSB9261的 SPI 闪存进行编程?
在本例中、我假设 Windows PC 连接到 USB Type-A。
是否可以通过 USB 集线器(TUSB8020B)进行编程?

USB Type-A -- TUSB8020B -- TUSB9261 -- SSD
                        |
                        -- SOM

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    可以在配置中通过 USB 对 SPI 闪存进行编程。 SPI 闪存仍将通过 USB 通过 TUSB9261进行连接和编程。