This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:它是非绿色&非 RoHS、材料及其位置

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1, TCAN1051-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007501/tcan1057a-q1-it-is-non-green-non-rohs-what-is-the-materials-and-where-it-locates

器件型号:TCAN1057A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1051-Q1

此外,我还想知道

为什么 TCAN1057A-Q1不是 RoHS 器件、TI 是否有与 RoHS 兼容的 TCAN1057?

TCAN1051-Q1为何符合 RoHS 标准? 有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuan、

    感谢您将此事提请我们注意。 我几乎肯定这是一个拼写错误。 我认为这些器件实际上符合 RoHS 标准、但在我们的系统中输入了错误信息。 我将在内部与我们的团队讨论此问题、以确认并相应地更正文档。 当我确定正确的 RoHS 状态时、我将更新此主题。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    感谢您的快速跟进、我们期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuan、

    对于预生产器件、此标签是正常的。 器件完全发布后、将标为符合 RoHS 标准。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    我是否可以问它何时投入生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuan、

    有几种不同的器件型号将在不同的时间发布。 我们计划在7月开始发布。 如果您想了解有关特定器件型号的信息、请在内部联系我们。 您可以通过单击我的姓名在我的个人资料简介中找到我的电子邮件。  

    此致、
    Eric Schott