This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4x5x API/S 抽象层源代码

Guru**** 2540290 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007945/tcan4550-q1-tcan4x5x-api-s-abstraction-layer-source-code

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户还在寻找 TCAN4x5x API/S 抽象层源代码。

以下是我的客户陈述:
"我们正在将 TCAN4550控制器集成到系统中。  TCAN4550软件用户指南提到了 TCAN4x5x API/S 抽象层源代码的可用性。  在哪里可以找到这些库?"

我希望您能向我们提供此信息。

非常感谢。

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    此处器件的存储页面上提供了用于 TCAN4550 的演示软件。 此软件包含器件的 C 驱动程序、可为客户的软件开发提供良好的起点。 如果对此代码有任何疑问、敬请告知。  

    此致、
    Eric Schott