This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:下行端口可拆卸或不可拆卸。

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007745/tusb8043a-downstream-port-are-removable-or-not-removable

器件型号:TUSB8043A

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户有问题。
客户表示:
"您好、我们的新产品使用 TUSB8043A、阅读数据表后、我发现所有下行端口的默认设置都不可拆卸、对吧? 但我们可以通过 EEPROM 更改配置位、如果在这种情况下、您能为我们提供该工具吗? 因此、我们可以使芯片按我们需要的方式工作。 顺便说一下、我们已经购买了很多这种芯片、希望它 能做到这一点。 非常感谢。"

请确认 用于下行端口的 TUSB8043A 是可拆卸的还是不可拆卸的?

至于 EEPROM 工具、我已经能够向我们的客户提供。

我希望我们能收到您的确认。

非常感谢。

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    端口将默认为"removable"(可移动)设置。  如果存在永久连接的器件、则可以使用 EEPROM 或 SMBus 设置适当的位来报告端口不可拆卸。

    客户在哪里报告了不可拆卸设置?

    此致、

    JMMN