This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111:同时使用 OTG 和充电

Guru**** 2839210 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111, TSU6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005899/tsu6111-using-otg-and-charging-simultaneously

器件型号:TSU6111
主题中讨论的其他器件: TSU6721

这是我对平板电脑充电和同时使用 USB 端口作为外围设备(附件)的问题最常见但又令人困惑的地方之一。 我可能会断开充电器、然后平板电脑应该为外设供电。

我想知道 IC TSU6111是否会按照'ACA 或附件充电器适配器'执行此项工作、并且/或者如果可能、TSU6721也会工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查并尽快更新您的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是,大多数 IC 的开关都可用,但充电和 USB 通信的同时运行(即使充电器断开连接)可能不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题说明:

    我尝试将声纳与微控制器(位于单个 PCB 中)一起使用,该微控制器通过 USB/UART 端口连接到平板电脑,并通过充电器同时为平板电脑充电。 因此、一旦平板电脑充电、我将断开充电器、现在 PCB 将由平板电脑供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能绘制方框图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    声纳与 STM32通信。 此完整设置位于单个 PCB 中,它通过 Micro USB 与平板电脑进一步通信。 提供了一个充电器端口、用于在主机模式下通过 Micro USB 为平板电脑充电。 我需要了解是否可以同时使用充电器和通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于 SDP /CDP 模式时、USB 通道开启。 在任何其它 模式下,USB 通信将关闭。 请查看数据表中的表1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以下文件的第6.2.4节(最后一段)中,e2e.ti.com/.../BC1.2-plus-errata-2012_2D00_3_2D00_15.pdf 显示添加了124K 电阻以同时启用 OTG 和 USB 主机。 与之相反、TSU 6721/TSU6111数据表中未提供用于同步运行的 RID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somansh:

      对于 TSU6712、ID 为 OTG  /主机 应用接地、与 BC1.2微型 ACA 应用冲突。

      TSU6111完全不适用于 ACA 应用。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、存在冲突。 因此,在其中一个回复(附方框图)中,我需要设计 PCB,使平板电脑能够在 OTG 下工作,同时充电。 因此、使用 BC 1.2、在 ID 和 GND 之间添加124K 将起作用、无需使用 TSU6721。 这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为 TSU6721要在主机端而不是在外部使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要切换 UART 信号或其他附件、则无需使用 TSU6721。

    此致、

    Brian