This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:宽电源电压 CAN FD 收发器部件可用性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1, TCAN1162-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006696/tcan1043a-q1-wide-vsupply-can-fd-transceivers-part-availability

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN11625-Q1TCAN1162-Q1

您好!

这些 CAN 收发器的可用性路线图上是否提供了任何信息? 或者、TCAN1162-Q1或 TCAN11625-Q1

我们正在设计工业机器人产品、并正在寻找 CAN FD 收发器;

  • 8Mbps CAN FD
  • VIO 引脚(用于与3.3V 微控制器通信)
  • 无需外部5V 电源(例如24V 或3.3V 电源)。
  • 空间受限的小型封装理想的 QFN、例如 VSON-14

很高兴致电进一步讨论。

谢谢、

罗文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rowan、

    由于这些器件尚未完全发布、我想脱机讨论此内容。 如果您单击我的用户名、您可以找到我的 TI 信息、其中包括我的电子邮件。 我可以在那里分享更多信息、现在我将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢、我找不到您的电子邮件(可能是我的用户错误)、但我给您发送了一封私人邮件。

    谢谢、

    罗文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rowan、

    很抱歉、我已回复了您的直接消息。

    此致、

    Eric Hackett