This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:通过 FTDI FT4232HQ 对 TPS25750进行编程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007649/tps25750-tps25750-programming-through-ftdi-ft4232hq

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713TM4C123

您好!

我一直使用 TPS25750和 BQ25713、并且能够使用 EVM 模块编程器(TM4C123)通过 GUI 进行编程。 但我想使用 FT4232HQ 芯片。

应使用哪个 I2C 对 FTDI IC、I2Cslave 或 I2Cmaster 线路进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 TPS25750的 I2Cm 接口上使用 FTDI 芯片进行编程。  这将允许您直接写入串行 EEPROM。

    确保在编程期间考虑 EEPROM 的电源。  通常、客户需要连接 Type C 电缆并提供5V 电源来开启 LDO_3V3、以便在编程期间为 EEPROM 供电、但有些客户添加了跳线选项来提供外部电源。  这两种方法都可以正常工作、但只需仔细考虑您的系统。

    此致、

    卡盘