This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232Q:替代部件

Guru**** 2947030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN332, SN65HVD232, TCAN330, TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007131/sn65hvd232q-alternate-part

器件型号:SN65HVD232Q
主题中讨论的其他器件:TCAN334、 TCAN332、 SN65HVD232、 TCAN330、 TCAN337

您能否确认 SN65HVD232QDRQ1将用作 SN65HVD232QDR 的替代产品。 我们需要相同的引脚布局和功能。 是否有任何重大差异?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别在于、Q1器件已通过 AEC-Q100认证的附加测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    卡帕拉、

    正如 Clemens 所说、不同之处在于器件所经历的鉴定。 Q1和非 Q1的功能和引脚相同。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Clemen。 我们是否可以使用 TCAN332DCNR 作为 SN65HVD232QDR 的替代产品。 如果可能   、请建议 SN65HVD232QDR 的替代产品、其引脚和功能与我们库存中没有 SN65HVD232QDR 相同。  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Eric。 我们是否可以使用 TCAN332DCNR 作为 SN65HVD232QDR 的替代产品。 如果可能    、请建议 SN65HVD232QDR 的替代产品、其引脚和功能与我们库存中没有 SN65HVD232QDR 相同。  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们是否可以使用 TCAN332DCNR 作为 SN65HVD232QDR 的替代产品。 如果可能    、请建议 SN65HVD232QDR 的替代产品、其引脚和功能与我们库存中没有 SN65HVD232QDR 相同。  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kappala、  

    是的、TCAN332是 SN65HVD232的有效替代器件。 引脚排列兼容、基本功能将相同。 TCAN33x 系列中的其他器 件(TCAN330、TCAN334和 TCAN337)也可以替换为断开连接的附加功能引脚(5和8)会使这些特性处于非活动状态。  

    请注意、虽然基本功能相同、但3.3V CAN 收发器的设计不同。 器件之间的时序和保护规格不同、因此性能和可靠性会因 使用的系列而异。  

    此致、
    Eric Schott