This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:USB 2.0主机保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014, TPD3S014EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007360/tpd3s014-usb-2-0-host-protection

器件型号:TPD3S014

尊敬的*:

对于 TPD3S014、我们有几个问题要将其用于 UAB 2.0 HS 主机 A 型连接器。

1) 1)  TPD3S014具有具有反向电流阻断功能的集成限流开关

如果我 正确阅读数据表、则反向 电流 阻断仅在 EN 引脚为低电平时有效、例如。 器件已禁用、对吗?

当器件被启用并且从外部的 Vbus 上 的电压大于5V 时、是否存在问题?

2)关于 VBUS 上 ESD 的信息、请见文章  

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-protect-usb-host-ports-with-esd-current-limit-protection-devices

情况说明

"在 USB 2.0应用中、应考虑为 VBUS 和数据线路提供系统级 ESD 保护。 VBUS 需要一个大电容来处理热插拔等电源瞬变、因此可以通过电容来满足 IEC 61000-4-2标准。"

这是否意味着无需在 VBUS 上使用额外的 TVS 二极管? 在演示 TPD3S014EVM 上,您使用 的是150uF 钽6.3V 电容器,该电容器是否能够根据  IEC 61000-4-2处理 ESD ?您是否测试过此电容器?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    1.正确。 通过反向电流阻断功能禁用。

    2.正确。 无需额外的电视。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。