This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:IO 引脚上的电压电平

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007539/pca9543a-voltage-levels-on-io-pins

器件型号:PCA9543A

团队、  

PCA9543A 是否在 IO 引脚上支持1.8V 电平? 数据表在这方面有一些矛盾。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    根据 IO 引脚、我假设您是指器件的次级通道。 如果 Vcc 为3V 或更低、您可以在次级通道上支持1.8V 电压。  

    -Bobby