This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:批量生产中收到问题

Guru**** 2839900 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005746/thvd1505-receive-issue-in-mass-production

器件型号:THVD1505

您好!

 我们的质量产品中存在大量接收问题、我们未发现任何焊接问题、如果重新更改 THVD1505DR、产品可以正常工作、  并且在进行交叉验证(A-B-A 测试)时、芯片会出现问题。   一个电路板上有2个、问题是随机发生的。 请帮助您进一步分析此问题的故障、并回复您对此问题的建议、感谢您的团队提供的友好支持。

PS:THVD1505DR 参考标记信息(1505 ti 02K CRRH G4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您能更详细地描述这个问题吗? 看到了什么问题? 它是何时发生的? 在问题发生之前、这些电路板是否置于任何类型的功能或验证测试之下?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回复。

     我们的产品中有两个 RS485接口,在 测试中以115200波特率在它们之间发送和接收数据(随机字符串)。 对于故障、在生产测试时、一个 RS485接收失败。 然后我们再次使用串行接口测试,我们发现产品在通过单个字符发送时可以很好地接收到,但在发送字符串时不能接收到,将会丢失字符串,甚至会出现混乱的信息。

    例如: 当发送字符串“A2 bc 53 5a ce 91 1f c4 89 0c F8 7d A3 88 8c 95 22 66 E3 16 CB 78 9a A3 A8 7e 83 ae 5b a0 51 11 f0 EB BA 45 98 F8 E3”时, 但是接收信息是“&&* X*X**&* X**”,正常情况下接收信息与发送信息相同。

    当  进行交叉验证(A-B-A 测试)时、芯片会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    ‘ll 您能向我分享您的电子邮件地址吗?如果可以、我会将详细信息传递给您、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设置中、RS485 THVD1505都是吗? 总线上是否有上拉/下拉和端接电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、虽然 RS485 THVD1505是 随机的、但故障位置是随机的。 随附电路原理图以了解相关信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将上拉/下拉电阻器从4.7k Ω 降低到2k Ω。 采用电流设置(两侧均偏置)时、总线电压约为5V*120Ohm/(4.7kOhm+120Ohm+4.7kOhm)= 63mV、小于接收器阈值(100mV)。 您可以参阅此博客了解详细讨论。

    (+)自动极性 RS-485总线可以支持多少负载? -模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、 我们 长时间使用此设计、但之前未发现类似异常、是否有其他有关此问题的可疑点? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据计算、总线电压通常约为63mV。 器件阈值可被视为高斯分布。 如果大多数器件的阈值小于60mV、则在进行大样本后、您可能会看到几个异常值。  

    BTW、TI 有一个网站来检查器件的标记。

    封装器件标识查找|德州仪器(TI)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、如果有任何其他要求、我将与您或您的团队联系。